This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:七院制问题

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957155/lmx2571-sevreral-questions

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2572

大家好

如果我们问 LMX2571、您会介意吗?


对于数字 FM、是否可以与"具有20kHz 带宽的麦克风的任意音频信号"一起使用?
数据表显示的是1kHz、因此我们的客户 可能会使用音频应用。


 我们怀疑、在 FSK 模式下、如果频移较小、则可能无需进行 VCO 校准。
如果正确、器件在没有 VCO 校准的情况下可以运行多大的频率偏移?
它是否与 LMX2572相同?
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/895901/3321375#3321375



此致、

大田松本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    1. LMX2571支持通过 I2S 以高达100MHz 的速率进行 FSK 控制。 每个 I2S 帧包含17位、因此数据流速率最高可达~5.88MSPS -足以支持20kHz 音频带宽。
    2. 与 LMX2572相比、LMX2571的 VCO 范围较窄、VCO 增益较小。 我不确定允许的范围是多少。 我将对其进行研究、并在我有更多信息时向您提供更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    最大 频率偏差在数据表中的方程式4至7中定义。 例如、公式4用于计算合成器模式中正偏差的代码(FSK_DEVx_FX)。 代码为16位长。 因此、您可以使用公式4来确定最大值 频率偏差可能与您的用例有关。