This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:外部环路滤波器最小电容

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957678/lmx2820-external-loop-filter-minimum-capacitance

器件型号:LMX2820

在第25页的第8.1.2节"外部环路滤波器"中、有一条关于 VTune 端口电容器的注释。 也就是说、这需要至少为1.5nF。 我假设这仅在您使用内部 VCO 时发生? 我正在使用外部 VCO、当我将该 C 值固定在1.5nF 时、在 PLLatinum Sim 中、我会得到三阶 RC 中的 R 值不合理地小。 当我使用一个外部 VCO 时、电容上不需要这个绑定、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当我使用各种 CP 电流运行仿真时、我得到标记为红色的该电容器的恒定值1nF。 对于有源类型 B 和三阶 R3 C3、我假设只需保持 RC 的乘积不变、但应该能够改变它们以获得更合理的电阻值。 在1nF 限制下、我的 R3值为18欧姆。 在配置器件时、我使用 ExtVCO 选项。 如果需要、我可以发送仿真文件的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    第一个问题:是、仅在使用内部 VCO 时。

    第二个问题:请发送 sim 文件、以便我重现问题并进行调查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已向您发送包含文件的电子邮件。

    谢谢 Derek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    收到了这些文件、谢谢。 我看不到这种配置有什么问题。 但我看到您在用 C3框描述的内容在1nF 时持续突出显示。 这是一个 PLLatinum Sim 监督、并伴有一个错误、该错误会覆盖工具提示、解释为什么会突出显示该框(我仍在尝试跟踪该框)。 我将与 Dean 合作、在下一个版本中对此进行更新。

    此外、如果值很小、最好使用二阶滤波器、因为三阶元件只是增加了电阻器噪声(即使在18Ω Ω 时)。 将二阶转换为三阶、环路带宽不变、相位噪声略有降低。 同样、当不使用内部 VCO 时、Vtune 引脚上不需要电容器。

    此致、