在第25页的第8.1.2节"外部环路滤波器"中、有一条关于 VTune 端口电容器的注释。 也就是说、这需要至少为1.5nF。 我假设这仅在您使用内部 VCO 时发生? 我正在使用外部 VCO、当我将该 C 值固定在1.5nF 时、在 PLLatinum Sim 中、我会得到三阶 RC 中的 R 值不合理地小。 当我使用一个外部 VCO 时、电容上不需要这个绑定、这是正确的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在第25页的第8.1.2节"外部环路滤波器"中、有一条关于 VTune 端口电容器的注释。 也就是说、这需要至少为1.5nF。 我假设这仅在您使用内部 VCO 时发生? 我正在使用外部 VCO、当我将该 C 值固定在1.5nF 时、在 PLLatinum Sim 中、我会得到三阶 RC 中的 R 值不合理地小。 当我使用一个外部 VCO 时、电容上不需要这个绑定、这是正确的吗?
您好、Charles、
收到了这些文件、谢谢。 我看不到这种配置有什么问题。 但我看到您在用 C3框描述的内容在1nF 时持续突出显示。 这是一个 PLLatinum Sim 监督、并伴有一个错误、该错误会覆盖工具提示、解释为什么会突出显示该框(我仍在尝试跟踪该框)。 我将与 Dean 合作、在下一个版本中对此进行更新。
此外、如果值很小、最好使用二阶滤波器、因为三阶元件只是增加了电阻器噪声(即使在18Ω Ω 时)。 将二阶转换为三阶、环路带宽不变、相位噪声略有降低。 同样、当不使用内部 VCO 时、Vtune 引脚上不需要电容器。
此致、