This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954335/bq32000-bq32000

器件型号:BQ32000

大家好、

我将 BQ32000DR RTC 与 FC-135 32.7680KA-A5晶振配合使用,由于内部电容器已为24pf,因此我没有安装调谐电容器。 我收到以下提到的错误。

bq32k 0-0068:振荡器故障。 检查 RTC 电池。
bq32k 0-0068:RTC 内核:将 bq32k 注册为 rtc0

我已将 CR-2032电池连接为 VBACK 电源、

我已经给电路板通电并将时间设置为 RTC IC、并观察到时间在增加并按预期工作。 当我断开电路板电源并等待片刻之后、上电观察到的时间不合适(未按预期进行更新)。

为什么使用该振荡器? 该振荡器是否会影响计时?

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jayashree。

    振荡器故障在数据表表5中进行了说明。该器件具有一个标志(振荡器故障)、该标志在加电后始终初始化为高电平。 当您初始化 RTC (设置时间)时、应清除该标志。 然后、您可以监控该位、以防在运行期间发生振荡器故障事件。  

    如果您断开电路板电源、BQ32000必须具有 VBACK 以保持计数时间。 重新应用 VCC 后、您可以再次从器件读取时间。  

    您关闭系统的时间有多长? 重新应用 VCC 后会观察到多长时间?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复。

    每次我们关闭电源并打开电路板时、是否都会设置振荡器故障标志?

    当我断电时、一个3V 的电池被连接至 VBACK 以持续计数时间。 现在、实际上我们已经对振荡器的代码进行了一些更改、我们现在正在观察到一段时间后、一旦我关闭并打开电源、时间是合适的。

    我有一个问题、我们是需要在每次上电期间停止振荡器并启动、还是仅在初始上电时启动?

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    是的、每次 BQ32000在总功率损耗后上电时都会设置 FLAG。 但是、如果您仍然提供了 VBACK、当重新应用 VCC 时、不应使用标志。

    of 位不会停止或启动振荡器、它仅在振荡器下降4个连续脉冲时报告。 您无需停止振荡器。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    在该设计中、我为晶体提供了外部调谐电容器。 一旦我移除了外部晶振、它将按预期工作。

    感谢您的支持。

    此致、

    Jayashree。