This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:VCO 校准帮助

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957470/cdce62002-vco-calibration-help

器件型号:CDCE62002

大家好、团队、

您能帮助我们解决 VCO 校准问题吗?

配置后:

Register0:0x52D00470

Rigister1:0x907FBFE1、

我确认输出了126MHz 和63MHz LVDS。

但是、PLL_LOCK 保持不变。因此、我已执行 VCO 校准、但 Register2位7已更改为0、并且无法从断电模式恢复。

(我尝试切换寄存器2位20、因为寄存器2位13为1)

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    请参阅以下内容:

    根据该位的值、您需要通过切换 R2[7]或 R2[20]来校准 VCO。

    此致、
    Hao