This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:R31[14]拼写错误?

Guru**** 2542160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956930/lmx2594-r31-14-typo

器件型号:LMX2594

大家好、团队、

R31[14] SEG1_EN 位的说明如下所述。

  • 为 CHDIV>2启用驱动器缓冲器
  • 0:禁用(仅对 CHDIV = 2有效)
  • 1:已启用(用于 CHDIV > 2)

查看数据表表表8、这似乎不正确。

CHDIV 拼写错误和 等效除法值是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    数据表可能不够清晰、只要总除法大于2、就需要启用 SEG1_EN。  

    从数据表的图24可以看到、可配置分频器前面有一个固定的1/2分频器(SEG0)。 当总除法为2时、应绕过所有可配置的分频器。 当总除法大于2时、应启用 SEG1、并通过使 SEG1_EN = 1手动完成此操作。 SEG2和 SEG3将自动打开/关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的评论。

    那么、R31[14]描述应该在下面、对吧?

    • 0:disabled(总除法(等效除法值)=2)
    • 1:enabled (总除法(等效除法值)> 2)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我理解 R31[14]描述的 CHDIV=2意味着 CHDIV[4:0]= 0、而不 是 CHDIV[4:0]= 2。 因此、R31[14]描述是正确的、但这有点令人困惑。

    此致、