This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缓冲器输出之间的 CDCLVC1103延迟

Guru**** 2925370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957049/cdclvc1103-delay-between-buffer-outputs

您好!

我们在应用中使用了 CDCLVC1103PWR 时钟缓冲器部件、用于从单个时钟计时输出3个时钟作为输入。 时钟缓冲器由3V 电源轨供电。 时钟频率为25MHz。 根据数据表、传播延迟最大为2ns、输出偏斜最大为50ps。 我们观察到输出 Y0和 Y2之间的延迟约为120ns。 我们直接探测 IC 的输出引脚(3和5)。 请检查并告知我们可能存在的问题以及解决此问题的任何方法。

此致、
Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    我不会期望在~120ns 的刻度上出现输出偏斜。 我建议首先使示波器通道彼此对校直、以便通道之间不存在相对时间延迟。 还可以直接在 IC 输入引脚上进行测量。 此外、建议在该测量中使用具有低占空比的脉冲序列、以明确地将输入边沿与同一输出边沿对齐。

    此致、
    通道