This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:R12.6、R56.1、R71.1寄存器值

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956692/lmk03328-r12-6-r56-1-r71-1-register-value

器件型号:LMK03328

尊敬的同事:

目前、客户询问 LMK03328何时正常工作、 R12.6、R56.1、R71.1的值是否应为0?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    R12.6 (SYNCN_SW)应为1。 如果它为0、则所有输出将静音。

    R56.1 (PLL1_SYNC_EN)取决于您是否需要输出同步。 默认情况下为1。 如果不需要 SYNC、请将其设置为0。

    R71.1 (PLL2_SYNC_EN)与上述相同。

    此致、
    Hao