This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:如何写入 SFR 寄存器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954831/bq32002-how-to-write-sfr-register

器件型号:BQ32002

我想使用 BQ32002来生成1Hz 的方波。 设置 FT 标志后、在写入 SFR 寄存器时将无反应。 0x22的寄存器是否需要一个特殊的设置方法如下

开关(状态)

{
案例 BQ32.2_EN_IRQ_1Hz:
Driver_IIC_WriteReg (BQ32002_address、0x07、0b11000000);
Driver_IIC_WriteReg (BQ32002_address、0x22、0x01);
中断;
案例 BQ32002_EN_IRQ_512Hz:
Driver_IIC_WriteReg (BQ32002_address、0x07、0b11000000)
Driver_IIC_WriteReg (BQ32002_address、0x22、0x00);
中断;
案例 BQ32002_EN_IRQ_HIGH:
Driver_IIC_WriteReg (BQ32002_address、0x07、0b10000000);
中断;
案例 BQ32002_EN_IRQ_LOW:
Driver_IIC_WriteReg (BQ32002_address、0x07、0b00000000);
中断;
默认:
中断;
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在访问 SFR 之前、您似乎必须写入寄存器0x20和0x21 (SF KEY 1和 SF KEY 2)。

    SF 键为0x5E 和0xC7。 有关更多信息、请参阅表14和15:

    'SF KEY 1和 SF KEY 2寄存器用于访问主特殊功能寄存器(SFR)。 只有在特殊功能键被按顺序写入 SF 键1和 SF 键2后、才能访问 SFR。 每次写入 SFR 之前、都必须先将 SF 密钥写入 SF 密钥寄存器、依次为 SF 密钥1和 SF 密钥2。"

    但愿这对您有所帮助

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我已经解决了这个问题。