This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用类别3同步与完全 VCO 辅助是否存在任何问题?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955812/lmx2594-is-there-any-issue-with-using-the-category-3-sync-with-full-vco-assist

器件型号:LMX2594

大家好、

客户的 LMX2594存在小问题。 当我们使用自动校准将几个器件调至13040MHz、然后使用类别3同步对其进行同步时、所有器件都会同步。 但是,当我们使用完全 VCO 辅助来调优相同的输出频率,然后以相同的方式同步时,设备不会同步。 它们保持与 SYNC 引脚静音相同的相位。 除了用于强制校准值以实现完全辅助的寄存器8和20差异外、这些器件中的寄存器组在这两种模式下是相同的。

 

使用类别3同步与完全 VCO 辅助是否存在任何问题?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不这么认为。 您能否让客户尝试相同的方法、但在两个器件中使用相同的配置? 寄存器8和20的配置是相同的吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    正在同步的两个器件中的配置是相同的。 当两个器件都具有 FCAL_EN=1并且这些器件使用内部校准时、可以同步器件的相位。 当使用 FCAL_EN=0和完全 VCO 辅助将校准信息直接加载到寄存器时,这些部件无法同步。 数据表中的第7.3.10.3节指出,如果 FCAL_EN=0,则 SYNC 引脚不起作用。

    当 FCAL_EN = 0且应用了完全 VCO 辅助但未触发内部校准时、是否有任何方法可应用3类同步?   

     

    谢谢、

    Kevin  

    LMX2594:使用类别3同步与完全 VCO 辅助是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不、没有。 如数据表所述、对于类别3同步、您需要 SYNC 引脚、SYNC 引脚仅在 FCAL_EN = 1时起作用。

    谢谢、

    Vibhu