This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:推荐器件

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955580/cdce925-recommended-device

器件型号:CDCE925

大家好、

我的客户正在寻找时钟 IC。 您能否告诉我可以满足以下要求的推荐器件?  CDCE925器件是否最近?

・μ A、具有 VC 控制功能(范围为±100ppm 或更高)

μ・时钟输出为2通道(或更多)

・以下输出频率可完全输出。

  (1) 74.250MHz/74.17582MHz (可切换)

  (2) 48MHz

・如果可能、(1)可通过具有高/低电平的通用 I/O 端口进行控制。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    是的、CDCE925将起作用。 引脚 S2、S1和 S0可从8个预配置设置中进行选择:

    但是、我不确定"VC control function"是什么意思。 您能详细说明一下吗?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的支持。

    我检查了 VC 控制功能对客户的意义。  VC 指 VCXO。  CDCE925具有 Vctrl 引脚。  Vctrl 是否能够以 超过+/-100ppm 的速度控制 VCXO?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    Vctrl 引脚用于调节输入端的 VCXO。 您能否检查客户是否需要 VCO 的 VCXO、或 VCXO 是否可以用作输入? 对于 CDCE925、由于 VCXO 位于输入端、因此输出频率可被拉取+/-150ppm。

    此致、
    Hao