This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:通道分频器设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955996/lmx2582-channel-divider-setting

器件型号:LMX2582

对于1184MHz 以上的输出频率、我是否可以使用分频器设置 SEG1 div = 2、seg2 div = 2、total div = 4?
通道分频器设置(数据表的表4)的指南规定 SEG1 div = 3、seg2 div = 1、针对输出频率1414MHz、total div=3。 这个 Total div=3设置对于使用2分频方法来驱动正交发生器似乎没有好处。 TOTAL DIV=4设置可提供良好的正交生成结果。 是否允许此类设置超出指南范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6293841:

    表4中给出的建议最大限度地减少了有源分段的数量、从而降低了实现所需频率所需的总功率和分频值。 如果您要使用 SEG1=2、SEG2=2、并将通道分频器多路复用器设置为 SEG1&2、这应该起作用(尽管它将比 SEG1=3情况消耗更多的功率)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!