This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:对所有寄存器进行多次写入后、LMK61PDOA2不输出 VOC 时钟。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956181/lmx2594evm-after-wrote-all-registers-couple-of-times-no-voc-clock-output-from-lmk61pdoa2

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我写了几次所有寄存器、然后在 TICS Pro 板上不再有 VCO 输出频率。

我购买了 LMS2596EVM 评估套件(499美元)、随附 TICS Pro 板。 将此专业电路板连接到 LMX2593EVM 板以发送 OSCinP 信号后、从未发生过。

没有信号从 Pro 板传递到 LMX2594侧。 我想知道该专业电路板是否存在 LMX61PDOA2器件的故障。

让我知道如何调试和解决此问题。

两个输出 OSC 信号都不会生成。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    您能否报告 Reference PRO 板(具有 LMK61器件的板)上的跳线设置? 其中一个跳线组控制输出频率、另一个跳线组控制使用的输出格式、第三个跳线组控制电源设置。 可能未正确设置跳线设置、并且 Reference PRO 未输出频率、或者 LMK61器件未由 USB 供电。

    此致、