This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:锁定/解锁状态不一致

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956176/lmx2820evm-lock-unlock-state-inconsistency

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

大家好、团队、

我有一位客户在 EVM 上遇到了一些奇怪的问题、作为一名新员工、我对该器件不太熟悉!

当它们尝试调谐到11.2GHz 基频输出时、锁定不稳定。  有时在 GUI 上点击 CALIBRATE 会导致锁定状态、但有时会导致解锁状态。  它大约为50%解锁与锁定。  对于200MHz 的 PFD 频率、我们使用100MHz 基准输入频率和 X2。

当我们尝试在22.4GHz (相同的11.2GHz 基频)下获得双倍输出时、芯片永远不会锁定。  有趣的是、我们只需要将30MHz 降低到22.37GHz (11.185GHz 基本频率)、然后它将每次锁定。

我想在11.2GHz 频带可能会发生一些谐波或串扰。 你有什么想法?

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您能否确认其 LMX2820器件代码是否在封装中显示 PLMX2820? 原型器件在整个温度范围内在 VCO 范围的高端实现一致锁定方面存在已知问题、因此这可能是同一问题的表现。 最终器件应该对此进行修复。

    此致、