This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:功耗问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956124/lmk00304-power-consumption-questions

器件型号:LMK00304

您好!

当 LMK00304具有4个 LVPECL 差动输出且禁用 REFOUT 时、我对它由3.3V 供电的功耗有疑问:

第10.2节给出了 PDevice 计算示例、即从 PTOTLA 中减去 PVTTPECL 和 PRT_PECL

 

我的问题是、这种计算是否指在电路板和 VTT 电压中实现了外部端接电阻的情况(因为在我的情况下、时钟驱动时钟发生器、所有匹配都在内部完成)。 感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、没错。 在此数据表示例中、P_RT_PECL 是外部端接电阻器中的外部功耗、P_VTT_PECL 是外部端接电压中的功耗。 如果这些组件是在接收器器件内部完成的、则功耗将在接收器输入级内。

    此致、
    通道