This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:用于 BQ32002的 Linux 驱动程序

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002, BQ32000, BQ32KSW-LINUX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955153/bq32002-linux-driver-for-the-bq32002

器件型号:BQ32002
主题中讨论的其他器件: BQ32000BQ32KSW-Linux

您好!

我想知道 BQ32002的 Linux 驱动程序是否可用。
下面的驱动程序似乎适用于 BQ32000、它是否也适用于 BQ32002?

BQ32KSW-Linux()

此致、
Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否在 BQ32002 TI.com 页面上? 如果是、它应该起作用。  

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 UNA、

    可以使用相同的驱动程序。 请注意、BQ32000没有集成的涓流充电器功能(寄存器0x08)

    此致、
    通道