This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04828寄存器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956017/lmk04832-lmk04828-register

器件型号:LMK04832

客户在其电路板上使用了 LMK04832。 我们需要解决 SPI 读取0x4为63、0x5为 D1但理论 0x4为 D1、0x5为63的问题。 其他寄存器读取成员是正确的。 我不知道原因。 请给我一些建议吗?

 

此外、0x00寄存器默认为数据表中的所有0。 这意味着当电路板刚通电时,所有值都为0。

但 Tics 的初始值0x00是09、所以我对此感到困惑。 附件是给定配置和数据表切断的系带。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng Liu、

    在数据表中交换了0x4和0x5、客户正在读回正确的值。

    "R0 (INIT)"寄存器是初始化寄存器的软件副本、可简化 TICS Pro 编程序列。 我们的许多器件都具有编程序列、这些序列首先复位器件、然后对寄存器进行编程。 但是、每个器件的寄存器编程序列可能不同、例如、LMX 器件(频率合成器)将 RESET 位置于 R0中、但通常需要从最高地址到最低地址进行编程。 因此、当使用 Ctrl+L 或"写入所有寄存器"时、我们对第一个寄存器写入进行硬编码、以确保器件始终作为编程序列的第一步被复位。  

    数据表正确、R0的 POR 默认值为0x00。 TICS Pro "R0 (INIT)"设置与 POR 设置不对应。 "R0 (INIT)"使器件编程变得更加简单。

    此致、