This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:用于配置 LMX2594的示例代码

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955795/lmx2594evm-sample-code-to-config-lmx2594

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

由于 TICS Pro 文件夹下没有配置文件夹、因此我可以在哪里资助示例代码来控制 LMX 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我们没有这样的示例代码。 您可以使用 SPI 接口与 LMX2594通信。 如果您想使用 MSP430、也许可以在微控制器论坛上发帖、看看他们是否有任何 SPI 示例代码。

    您可以转到 TICSPRO 并导出配置 LMX2594所需的寄存器、然后使用 SPI 接口进行编程。

    谢谢、

    Vibhu