This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:RESETN 是否等于断电?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955699/lmk04610-does-resetn-equal-power-down

器件型号:LMK04610

你好!

我对 LMK04610有几个问题。

RESETN 信号置位后是否会使器件保持断电状态? (如图所示。 49表示确实如此)

2. RESETN 失效后是否需要一段时间才能开始 SPI 编程?

此致、

维克多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    1.是的、器件保持断电状态、寄存器值保持在 POR 值。

    2.实际上,没有 在最大总线速度下、单个 SPI 事务花费的时间比清除复位条件所需的时间长。 只要供电、即使在寄存器断电或复位状态下、LMK04610上的 SPI 端口也始终处于活动状态。 因此、如果您在 RESETN 引脚取消置位后立即开始对器件进行编程、就不会出现任何问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复 Derek。

    此致、
    维克多。