This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949:查找 P Q R 参数的说明

Guru**** 2911610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955052/cdce949-looking-for-explanation-of-the-p-q-r-parameters

器件型号:CDCE949

我正在寻找 CDCE949的 P Q R 参数说明。

我可以选择 N 和 M 参数、并且可以计算 P Q R 参数。  
尽管未明确说明、但 R = 0时的结果似乎可能高于 R > 0结果。
但我不理解 R 意味着什么、只是它是一个余数。

我注意到、N/M 的几个组合会产生导致 R = 0的乘法器。

1.00、1.0625、1.125、1.1875、1.25、1.312、1.375、1.4375、1.56、5.625、1.6875、1.85、1.8125、1.875、1.9375、2
2.125,2.25,2.375,2.625,2.752.875,3,3.125,3.25,3.375,3.625,3.753.75,3.875,4,4.25,4.5.4.755.5.25
,5.5,5.75,6,6.25,6.5.6.75,7,7.25,7.7.5.7.7.7.7.7.75,8,8.5,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15.5.
( 另有一些,我只是把这份名单停到28个)

我意识到 P 与乘法器的大小成反比、例如:  
       乘数1.00的 P = 4、   乘数16或以上的 P = 0。

将原始分子"N"乘以2^P 的目的是什么?

q = int ((N *(2^P))/M)、但同样重要的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请参阅此主题:  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    你的答复没有回答我的问题。 这无法解决我的问题。

    也许我应该说,本论坛目前没有任何答案能满足我的需要。

    我知道如何进行计算、我需要对参数 P Q R 和"N"进行说明

    由于我所需的输出频率可能涉及非"R=0 "结果、因此我需要知道如何操作

    计算将平均到所需输出的频率。

    请提供 P Q R 参数的说明。 他们是从事什么工作?

     

     

    BTW、适合您和未来的读者

    在您提供的主题链接中:Gabe Ayala 是指一本书、不再位于该链接、但它已存档在此处:

    web.archive.org/.../pll_book


    朱利安·哈格多恩在同一个主题中写道


    "CDCE9xx 是一个分数 n PLL、但内部不使用 N。 N 被转换为 Q 和 R、其中 R 控制小数逻辑。"

    但他还写道:"需要将 N、P、Q、R 写入寄存器以获得正确的配置。"

    所以他自相矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    更多详细信息如下:

    不过、我不确定这将如何帮助实际应用。 这些只是频率合成参数。 根据所述的线程、优化的目的是提高 N 和 M。

    朱利安没有自相矛盾。 第一个报价中的 N 与第二个报价中的 N 不同。 我们通常使用(N + num/DEN)作为 VCO 和 PFD 之间的分数反馈分频器。 换句话说、f_VCO = fPFD *(N + num / den)。 不过、CDCE9xx 不符合标准。 反馈 N 分频器将转换为 Q 和 R 参数、而不是使用我们通常执行的(N + num/DEN)。 同样、N 分频器中的"N"与"N"、P、Q、R"参数中的"N"不同。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供内部工作部件的图片图。 需要一天的时间才能对其进行审查。

    我注意到、内部参数 V 和 W 似乎在页面底部被切断。

    您能否提供更好的图像来显示这些计算结果?

    关于我关于 Julian 的说法与他本人矛盾,这一新信息可能表明我不正确。

    我认为"但内部不使用 N "是指"未存储"的值、这是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 这是完整的观点。 底线只是有一种不同的颜色。 它是 UU = Rr - U

    此致、
    Hao