This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:斜坡、SPI 和电源问题

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMK03318, LMK05318, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955479/lmx2595-ramp-spi-and-supply-questions

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMK05318LMK03318

团队、  

我的客户有以下问题。

我计划在一个电路板上使用六个 LMX2595器件。 整体尺寸对我很重要。  

1.为部件提供100MHz 参考时钟的最佳解决方案是什么?

2.我想将六条 LMX2595的 SPI 总线连接在一起、但芯片没有注册地址。 为所有 LMX2595提供 SPI 总线的最佳解决方案是什么?

3. 如果我不需要手动斜升模式、可以不连接 RAMPCLK 和 RAMPDIR 引脚吗?

4. VccRF 和 Vcc 可以连接到相同的3.3V 电源吗?我是否需要将它们连接到两个供应商? 在数据表中、它显示为"单电源"。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    可以通过多种方法生成6个时钟、如果您已经具有输入频率、则可以使用缓冲器来实现这一点: https://www.ti.com/clocks-timing/buffers/overview.html

    如果您没有输入并且需要生成一个输入。 根据您需要满足的抖动、您可以使用 LMK03318 等低抖动时钟发生器(www.ti.com/.../overview.html)、甚至使用 LMK05318等较低抖动 BAW DPLL。

    最后、如果您需要提供 SYNC/SYSREF 来对齐所有 LMX2595、请使用抖动清除器清除脏输入时钟、您可以考虑使用 LMK04xxx 系列(www.ti.com/.../products.html

    关于 SPI 总线:

    如果所有芯片都要编程为相同的值、则可以同时对它们进行编程。 也许您可以先将它们编程到特定的起点、然后在每个器件上对一些寄存器进行编程、以微调 VCO 频率、输出分频器等 在任何情况下、您都可以使用微控制器/FPGA 将 CSB 引脚设置为高电平或低电平、以便有选择地对某些器件进行编程。

    如果 RAMPCLK 和 RAMPDIR 未使用、则将其连接到 GND。

    是的、VccRF 和 Vcc 可以来自同一电源。 有关示例、请参阅 LMX2595EVM 原理图。

    谢谢、

    Vibhu