This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:最高结温

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/955415/lmc555-max-junction-temp

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

 但是、我们的客户希望了解 LM5CM/NOPB 的最高结温、数据表上似乎没有此信息。 如果您能帮助我们提供这些信息、我将不胜感激。 谢谢。  


此致、

Cedrick

LMC555CM/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如有关 TLC555的本论坛博文所述、最高结温将等于最高存储温度。 这里也是如此、对于 LMC555、该值将为150°C  

    如有任何疑问、请告知我们。