This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:关于 LMK05318B

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05028, LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954344/lmk05318b-about-lmk05318b

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05028LMK00105

您好!

我的设计是:两个1PPS 输入

           一个1pps 输出(单端、3.3V LVCOMS)

           一个10MHz 输出(单端、3.3V LVCOMS)

           一个25MHz 输出(单端3.3V LVCOMS)。

但 LMK05318B 单端输出仅支持1.8V。

TI 合适的解决方案是否满足我的设计要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LMK05028可以支持2.5V LVCMOS、这是否足够?  

    所需的输出摆幅是多少? 2.5V LVCMOS 的  最小 VOH 为1.9V、这将满足接收器侧的1.2V 和1.8V 最小 VIH。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想   ,LMK05318B + LMK00105 μ A、但我的问题是 1PPS 输出是否支持 差分输出?

    如果它支持,我可以对单端应用3个 LMK00105来实现1pps、10MHz 和25MHz 差动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的 LMK05318B 可以提供与其关联的所有信号类型(LVPECL、LVDS、CML、HCSL)以实现1pps 输出。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     LMK00105是否 支持1pps 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据数据表、应该可以。  

    谢谢、此致、

    Amin