This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:手动斜坡生成中的增量修改

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954193/lmx2572-increment-modification-in-manual-ramp-generation

器件型号:LMX2572

您好!

是否可以在 PLL 运行时为斜坡增量设置一个新值?

我正在寻找具有特定增量的扫描频率、并且在扫描结束时、重新启动一个具有不同 斜坡增量的新频率、而无需重新编程整个寄存器映射。

我已经尝试更改递增寄存器的值、并按照数据表中的读操作设置 FCAL_EN = 1、但这些更改似乎不适用。

谢谢你

休伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubert、

    我们必须在开始斜坡前告知芯片斜坡增量量。 因此、如果您希望在第二个斜坡中实现不同的斜坡增量、则必须等到第一个斜坡完成后才能对芯片进行编程并启动第二个斜坡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    当我在手动模式下运行时、如果我理解正确、应该在两个 RAMP_CLK 脉冲之间进行此更改、因为手动斜坡没有实际端?

    但是否有特定的程序? 是否有办法强制再次读取寄存器(R98至 R103)、因为即使我在这些寄存器中写入新值、也不会观察到任何变化。

    谢谢你

    休伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubert、

    使用手动斜坡、您无需 RAMPx_LEN、只需 RAMPx_INC. 据我所记得、在更新 RAMPx_INC 后、斜坡时钟脉冲将采用新的 RAMPx_INC 值。

    目前我没有实验室访问权限、我无法验证、但如果上述过程不起作用、请首先尝试禁用 RAMP_EN、然后更新 RAMPx_INC、然后启用 RAMP_EN、然后提供斜坡时钟以进行斜坡。