This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:LPHCSL 输出驱动器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954285/cdce6214-lphcsl-output-driver

器件型号:CDCE6214

您好!

与某些 PCIe 器件一样、它的时钟是 HCSL 输入、CDCE6214是 LPHCSL 输出、我们是否可以使用 LPHCSL 来驱动 HCSL 器件?   

对于 PCIE4.0应用、我们是否可以使用一个 LPHCSL 来驱动两个 HCSL 器件?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LPHCSL 输出可用于驱动 HCSL 输入。 LP-HCSL 规范是为了与 HCSL 信号电平兼容而开发的,这样 RX 端就不知道这种差异。

    建议驱动1:1、一个 LPHCSL 输出到一个 HCSL 接收器。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢