This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832寄存器设置

Guru**** 2547880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954368/lmk04832-lmk04832-register-setting

器件型号:LMK04832

您好!

我的客户希望使用 LMK04832实现491.52MHz 和1.92MHz (SYSREF)。

他们按如下方式设置了 TISC Pro。

CLKout3上没有1.92MHz (SYSREF)输出。

请告知错误的地方。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    设置 SCLK2_3_PD、这会将 CLKout2_3中的 SYSREF 路径断电。 请让它们设置 SCLK2_3_PD=0。

    此致、