This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:PLL 解锁条件

Guru**** 2542590 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954050/lmx2594-condition-for-pll-unlock

器件型号:LMX2594

您好!

当寄存器在基准信号未输入到 LMX2594时被置位、并且在基准信号被输入后寄存器再次被置位时、出现了 PLL 不锁定的症状。
基准信号未输入时的设置与基准信号为输入时的复位之间的间隔约为10ms。
那么、在上述条件下、LMX2594是否可能不会被锁定?

如果您需要 LMX2594的寄存器设置、请告诉我。 我可以通过私人消息与您共享。 那么、您能否接受我的友谊请求?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    如果在寄存器被置位后 OSCin 可用、请按照这个过程操作:

    1. 设置所有寄存器
    2. OSCin 可用
    3. 在基准可用后、写入 FCAL_EN=1。

    请告诉我这是否锁定了器件。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    感谢您提供信息。

    我通知了我们的客户该信息、他确认 PLL 可能会锁定。
    然后、我想与您讨论第一个问题。
    当寄存器在基准信号未输入到 LMX2594时被置位、并且在基准信号被输入后寄存器再次被置位时、出现了 PLL 不锁定的症状。
    因此、他发现、当基准时钟未输入到 OSCin 时、不对寄存器进行写入不会发生解锁问题。 您能否告诉我为什么 PLL 在对 LMX2594应用第一个过程时无法锁定?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    校准需要一个有效的基准时钟才能成功。 如果校准期间没有有效的基准时钟、某些内部块的逻辑状态将会卡住(或挂起)。 即使您再次尝试对所有寄存器进行编程、这些块也可能不会响应新的编程指令。 需要复位才能使其脱离 冻结状态。

    在您的示例中、如果第一次校准没有有效的基准时钟、那么在第二次完全寄存器写入之前、使用 RESET=1对 R0进行编程。 您应该能够在第二次写入后将其锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您提供详细信息。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤