This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICS 专业版

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2572, LMX2594, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/953862/tics-pro

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMX2572LMX2594

很抱歉有任何明显的问题。

  1.  您能帮我设置此板以进行升降吗? "snau217B"中的指令太少、我在使其正常工作时遇到了问题。 GUI 看起来比 snau217B 新、后者不包含斜坡选项卡设置。 选项卡似乎相互作用? 一些分步式指令会有所帮助。
  2. FSK 的最大频率偏差±是多少?
  3. 在哪里 定义了 FSK_DEV_SCALE?
  4. 有哪些单位?
  5. FSK 的最大调制速度是多少?
  6. 您能否包含突发模式指令?
  7.  ...一些突发模式的示例文件?
  8. Excel (R)工作表计算器将非常方便! 使用可移植到某些 C++微代码的公式。  Excel VBA 还可以通过 USB 或 VISA 向此部分发送代码。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 USB2ANY 和 LMX2572EVM 板的原理图、可以看到 USB2ANY 和 LMX2572EVM 上有一个未使用的3.3V 电源引脚、还有 Ramp_Dir 和 Ramp_Clock 引脚。

    为什么 USB2ANY 无法为 LMX2572EVM 电路板供电?

    TICS Pro GUI 中是否有激活这些引脚的规定? 如果 MCU 引脚设置为输出、您似乎需要移除电路板上的 R5、R9以将 USB2ANY 与任何外部输入隔离、从而避免驱动 MCU 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    要了解有关 FSK 和 FSK_DEV_SCALE 的更多信息、请查看 LMX2572数据表。 "8.1.9 FSK 的应用"一节详细介绍了如何根据编程到器件中的寄存器计算 FSK 阶跃、并回答了前几个问题。

    请访问 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/871818/3226922。 此主题介绍使用相同突发模式控制的 LMX2594。

    感谢您提出有关公式和 Excel 表格的想法、我将把这一情况传达给团队。

    您可以在 以下位置找到 TICSPRO 突发模式的示例脚本:https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/654759 。

    在 TICSPRO 的用户控件选项卡的底部、您将找到一个章节标题 Pins、您可以使用这些复选框来设置 Pins。

    USB2ANY 不为 LMX2572EVM 供电 SMA 连接器名称"Vcc"必须连接到3.3V 电源。

    正确、如果您希望通过测试点使用外部输入来实现斜坡和 sysrefreq、则需要移除电阻器。

    谢谢、

    Vibhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、

    我读过数据表9.1.2如何定义步骤、但数据表和方程都没有定义最小值/最大值 然后我发布了这个问题。

    突发模式似乎与总线速度非常相关。 我尝试了该示例。 我在其他地方读出了 TICSPro/USB2ANY/ReferencePro 将 SPI 总线速度限制为12.5KHz (?)。 评估这款75MHz 最大 SPI 总线速度 LMX2572的速度不够快。

    在 ReferencePro SV601349-001 PCB 上添加跳线 R12 (DNP、在10引脚接头旁边)可将200mA LDO 馈入 SPI 连接器的引脚5、并将一根跳线从 LMX2572EVM 上的同一根跳线连接到3.3V 连接器、负责3.3V 电源。 为什么不使用已经有的东西:-)

    MSP430上的 GPIO7和 GPIO3设置"手动"斜坡时钟和斜坡方向。 您是否有任何二进制代码可以尝试此操作、或者您是否可以共享 MSP430的源代码? 将安装测试引脚、以检查 MSP430源。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    1.  您能帮我设置此板以进行升降吗? "snau217B"中的指令太少、我在使其正常工作时遇到了问题。 GUI 看起来比 snau217B 新、后者不包含斜坡选项卡设置。 选项卡似乎相互作用? 一些分步式指令会有所帮助。 您是否能够按照用户指南第3.2.3节中的分步说明生成斜坡?
    2. FSK 的最大频率偏差±是多少? 偏差取决于多个参数、有关公式9和10、请查看数据表第8.1.9节。
    3. 在哪里 定义了 FSK_DEV_SCALE? 请参阅数据表第8.1.9节中的公式9。
    4. 有哪些单位? 您所指的是哪个参数?
    5. FSK 的最大调制速度是多少? 这取决于 SPI 时钟速度。 但是、您的环路带宽将限制实际调制速度。 理想情况下、环路带宽应>>调制速度、否则调制将失真。  
    6. 您能否包含突发模式指令? Vibhu 已经为您提供了示例链接。 我想说的是、USB2ANY SPI 时钟速率为125kHz。 这是不可配置的。
    7. MSP430上的 GPIO7和 GPIO3设置"手动"斜坡时钟和斜坡方向。 您是否有任何二进制代码可以尝试此操作、或者您是否可以共享 MSP430的源代码? 将安装测试引脚、以检查 MSP430源。 在手动斜坡模式下、TICS Pro 将使斜坡时钟 GPIO 引脚0-1-0变为一次。 TICS Pro 会将斜坡方向 GPIO 设置为1或0。