This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1216:整个电源周期内输出之间的最大偏差变化

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/954089/cdclvp1216-max-skew-variance-between-outputs-across-power-cycles

器件型号:CDCLVP1216

大家好、

您能在下面的问题上为我们提供支持吗?

根据数据表、输出到输出的偏斜最大为30ps。

我需要知道偏斜是否恒定

 

例如、如果我测量 OUT0到 OUT15之间的偏斜为30ps -下次上电时它是否会保持30ps?

在不同温度下、它是否会保持30ps?

 

如果它不是恒定的、那么最大偏差是多少?

Regrds、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、  

    在给定一组参数-电压、温度、特定通道组合的情况下、它将是恒定的(差值1-2 ps)。 它将在温度和电压范围内有一些漂移(5-10 ps)、并且特定的 CH-CH 组合会有变化、例如 CH0-CH1可能为0ps、而 CH0-CH9为10ps -这是由于布局和物理位置/距离。  

    请注意、这些数字并非特定于该器件、这是典型的 CH 偏斜测量行为。  

    谢谢、此致、

    Amin