This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:输出频率问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/953945/lmx2592-output-frequency-issue

器件型号:LMX2592

您好、先生、

可以帮助确认并提供以下问题的建议、谢谢。

当前使用 LMX2592输出的客户为 LO:18.84375 GHz。

OSC IN 是10MHz 外部信号、OSC 10MHz 输入范围为-15~+10dBm。

目前、当测试 OSC 10MHz 输入= 0dBm 和-15dbm 时、相位噪声差为8dB、这是正确的范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    -15dBm 不符合数据表中指定的基准输入电压规格。 您至少需要200mVppd、-15dBm 时、您只会得到~112mVppd (假设您使用的是差分输入)。 如果是单端、则只提供一半的输出。

    差分信号的-10dBm 恰好在数据表规格下。 因此、必须使用高于-10 dBm 的功率级别。

    通常、随着摆幅增大、相位噪声增大。 在较低的输入频率下、这种影响会更明显。

    谢谢、

    Vibhu