This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:I2C 总线问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/953420/bq32002-i2c-bus-problems

器件型号:BQ32002
大家好、

我们在我们的应用中使用 BQ32002模块。

目前、我们可以单独打开所有 I2C 模块。 这是在 SDA 线上的开关的帮助下完成的。 一旦我们连接 BQ32002模块、总线电压就会崩溃。

您是否知道这个问题并有解决方案?

此致

Sebastian 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我以前在 BQ32002中没有看到过此问题。 您是否在多个器件和系统上观察到这一点? I2C 通信是否满足数据表表6.6中的要求?

    需要注意的一点是、当 BQ32002由备用电源供电时、计时寄存器不会更新。 如果您需要访问 BQ32002寄存器、请确保 VCC 已加电。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    问题出在多个设备上。 此时、我们使用来自 I2C 的标准模式。

    主要问题是、当 SDA 线连接到 BQ32002时、我们无法与任何 I2C 从设备通信。

    无论我们是否打开 VCC、只要 SDA 线连接到总线、电压中断或与从器件的通信就不会再发生。 Maxim 的 RTC 模块不存在此问题。

    我们还再次检查时序要求

    此致、

    Sebastian

    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我将与后端团队进一步探讨此 I2C 通信问题、看看我们是否可以进一步了解正在发生的情况。

    这意味着当 BQ32002连接到 SDA 线路时、它会强制 SDA 为低电平、对吧? BQ32002永远不会将 SDA 释放回高电平?

    请发送电子邮件至 cts_rtc_nt_flex@list.ti.com、我们可以 离线继续我们的讨论

    此致、
    通道