This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555、可形成计时器并在计时时输出高电平

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, SE555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/953133/ne555-ne555-to-form-a-timer-and-output-high-when-times-up

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: SE555

大家好、

我想使用 NE555来实现计时器功能。 当计时时间不长时、输出为低电平、在计时2s 后、它向后续电路输出高电平、该电平用作后续电路的指示。 我设计了一个电路、如下所示。

但我认为这个电路并不完美。 因为在开始时、输出为高电平、这与上电时的输出类似。 它可能会导致电路出现一些错误。 您能评论一下哪种电路可以实现上述功能吗? 非常感谢!

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    是否希望 NE555通电时启动2s 计时器? 您的开关在实际电路中的功能是什么? 您似乎将开关关闭2秒、然后计时器处于低电平状态大约14秒、这意味着计时器的周期大约为12秒(而不是2秒)。 由于当 NE555被加电时 THRESH/TRIG 引脚上有一个低电压、输出开始高电平。 如果您在开关关闭的情况下启动、 则 THRESH/TRIG 上的电压将开始高电平、直到您打开开关且47uF 电容器放电。 此解决方案是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    让我更清楚地说明这一点。  我认为这种解决方案适合我!

    功能:

    上电后、我需要 NE555输出一个低电平信号、而 NE555开始计时、例如时序14。 计时结束后、我需要 NE555输出高电平信号。 该高电平输出 将用作后续电路的触发信号。  

    您是否意味着在开始时、我需要先关闭开关、然后打开开关、然后输出是我想要的、对吧?  

    是否有不需要开关操作的解决方案

    谢谢!

    B.R.

    Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、NE555和 CA555之间有何区别? 我可以使用 NE555实现此功能吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zhizhao、

    根据 CA555数据表、该器件可与 NE555和 SE555直接互换、但看起来该器件已停产、TI 不出售该器件。 您可以在此设计中使用 NE555。 如果您双击计时器并选择"Type"旁边的3个注释、则可以更改计时器类型:

    如果您使用以下配置、定时器将在加电时启动、而不使用开关:

    C3开始低电平(触发定时器)并通过 R1充电,定时器的周期由1.1*R*C 设置,我使用的值将定时设置为大约14s。 输出被反转、以使用 NPN 晶体管获得所需的波形。 为了使输出能够再次返回低电平、必须对电源进行循环。