This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:用于 LPHCSL 输出的 CDCE6214电源

Guru**** 2939120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/952958/cdce6214-cdce6214-power-for-lphcsl-output

器件型号:CDCE6214

您好!

请帮助确认、如果我们将 CDCE6214输出缓冲器配置为 LPHCSL、 我们是否可以使用1.8V 为 CDCE6214输出缓冲器 IO 供电? HCSL 必须为其他公司的器件提供3.3V 或2.5V 电源。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用1.8V 电源为 VDDO (和 VDD、如果您愿意)供电。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。