This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:在 REF 输入与放大器;射频输出之间具有确定性相位关系的 LMX2572LP EVM

Guru**** 2541830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, TICSPRO-SW, USB2ANY, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/953115/lmx2572lpevm-lmx2572lp-evm-in-a-deterministic-phase-relationship-between-ref-input-rf-out

器件型号:LMX2572LPEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572LPTICSPRO-SWUSB2ANYLMX2571

我们希望使用 LMX2572LP EVM 板来演示我们可以在 REF 输入和射频输出之间设置确定性相位关系。 但不清楚 EVM 上的 SYNC 输入是否设置为支持该功能。

基准输入= 49.92MHz、射频输出= 38.4MHz。  这是一个固定频率应用。

从数据表的图159中、我得出结论、这将是一个类别3流程。 图160建议使用差分信号驱动 SYNC 引脚、但 EVM 原理图中不清楚该电路是否就位。

在给定这些频率的情况下、我能否将 EVM 板配置为提供确定性关系?

谢谢你

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我同意这属于第3类同步。

    'SYNC 引脚允许用户同步 LMX2572LP、以便从 OSCin 信号上升沿到射频输出信号的延迟是确定的。'

    SYNC 引脚可接受差分或单端 CMOS 输入。 寄存器 R58有助于配置 SYNC 引脚接受 LVDS 或 CMOS 输入。 默认配置为 CMOS 输入。 请参阅"表65。 寄存器 R58字段说明"。

    配置为接受 CMOS 输入。 该信号可通过 USB2ANY 和 TICSPRO-SW 提供。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    我们将获得一个 LMX2572LP 评估板、它附带了 Reference Pro 接口板。 我们已经有一个 USB2ANY 模块用于 LMX2571评估板。 在使用 LMX2572LP 板时、是否有任何理由使用一个接口板而不是另一个接口板?

    2.在 TICSPro 中生成同步信号并直接通过 USB I/f 板路由是否正确? IOW、我不需要担心评估板上的同步 SMA 连接器?

    表136和第63页的以下文本似乎表明需要额外的电路并且 SYNC 信号应该为 LVDS 格式。 这是否仅适用于外部同步 SMA 连接器?

    谢谢你

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    [引用 user="Bob Haagensen]1. 我们将获得 个 LMX2572LP 评估板、该评估板附带一个 Reference Pro 接口板。 我们已经有 个 USB2ANY 模块用于 LMX2571 评估板。 在使用 LMX2572LP 板时、是否有任何理由使用一个接口板而不是另一个接口板?

    不、没有。 参考设计板具有集成了振荡器的 USB2ANY、可用作时钟源。

    [引用 user="Bob Haagensen"]2. 同步信号可以在 TICSPro 中生成并直接通过 USB I/f 板路由、这是否正确? IOW、我不需要担心评估板上的同步 SMA 连接器?[/quot]

    是的、这就是 EVM 的配置方式。 您可以在 TICSPRO-SW 上切换同步。 它位于"引脚"部分的"用户控件"选项卡中。 这可能不适合类别3所需的定时关键同步。

    [引用用户="Bob Haagensen ]3. 第63页的表136和以下文本似乎表明需要额外的电路、SYNC 信号应该为 LVDS 格式。 这是否仅适用于外部同步 SMA 连接器?[/quot]

    必须遵循这些建议。 额外的电路用于 LVDS 同步输入。 外部 SYNC SMA 连接器配置为 LVCMOS 输入。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢您对此进行分类。 还有一件事-您说 "这可能不适合分类3所需的定时关键同步。" 使用 TICSPro 生成 SYNC 信号时是否可能遇到问题? 理想的解决方案是什么?

    谢谢你

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    请参阅"电气特性"表和"图2"中的"同步时序"部分。 同步时序图"。 类别3同步必须满足这些条件。

    由于您对这一点没有绝对的控制、因此您是否满足要求可能会有一些问题。 您使用的 OSCin 频率有一个~20ns 的周期。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    好的、我会给它一个镜头、让你知道它是怎么发生的。 感谢您的耐心和帮助。

    此致、

    Bob