This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:使用晶体振荡器(LMK 系列)时、CAN#39;t 获得特定频率输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1162450/lmx2572lpevm-can-t-get-specific-frequency-output-when-using-crystal-oscillator-lmk-series

器件型号:LMX2572LPEVM

您好!

I 在使用外部100MHz 参考信号成功配置 LMX2572LPEVM 电路板的输出频率为915MHz 后、我尝试填充/更改差分晶体振荡器指南中所述的参考信号配置。 使用的振荡器是 LMK60E2-100。 在网络分析器上、我看到峰值为780.7MHz、1.57GHz 和2.34GHz。 我尝试更改默认设置(应该生成1500MHz 输出)、但它不会导致输出发生任何变化。  

我是否需要更改任何其他硬件配置或需要对任何寄存器进行编程?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eleni、

    您是说、不是915MHz、而是以 LMK 振荡器作为参考时钟来获得780.7MHz 吗?  

    您是否在 EVM 上的 C14和 C15处看到100MHz 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我得到的是上述频率、但不是915MHz。 我尚未尝试测量100MHz 信号、我将执行此操作并在获得结果时发送更新。