This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:输入/输出配置&放大器;同步

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163046/cdci6214-in-out-config-synchronization

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCE6214-Q1

大家好、

我建议使用 CDCI6214 来生成 I2S MCLK 用例、如下所示

BCLK (3.072MHz、1.8V)-> MCLK (BCLK*4或*8或*6、1.8V)

是否可以使用此器件? 我看到过 CDC 系列、但它仅支持>8MHz 的输入。

第二个问题是 如何检查输入和输出之间的同步。 它的特征是传播延迟(tpd_zdm)、对吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!  

    CDCI6214的输入可低至1MHz、高达250MHz、并可生成低至44.1kHz 和高达350MHz 的输出频率。  

    CDCE6214-Q1的最低基准频率要求为10MHz、可生成 44.1kHz 和高达328.125MHz 的输出频率。  

    输入频率是多少?  

    要检查同步、请启用相应输出通道的同步、您将在示波器上看到同步的输出。

      

    零延迟模式不是真正的零延迟、当您在输入和输出之间需要确定性延迟时、即使在 POR 时也会使用此模式、换句话说、每次对器件进行下电上电时、您将具有相同的延迟。  

    此致、  

    维森特