This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:TICS Pro 问题- VCO 频率设置不正确

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1162911/lmk04828-tics-pro-issue---vco-frequency-not-setting-correctly

器件型号:LMK04828

我尝试使用 TICS Pro 来配置 LMK04828B。 最终、我需要156.25MHz 的 DCLKOut8。 为此、我需要2500MHz 的 VCO 频率(2500/ 16=156.25)。 但是、每当我尝试输入2500MHz 时、TICS Pro 都会将值更改为2520MHz。 如果我再次尝试更改它、就好像它只是忽略它一样。 不确定如何继续。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要生成156.25MHz 输出、您的 OSCin 频率是多少?

    在 TICS Pro 中、根据 OSCin 或相位检测器频率、N 分频器和 N 预分频器需要以设置所需 VCO 频率的方式进行调整。

    下面 是一个相位检测器频率为100MHz 的示例:

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,感谢你们的帮助!