This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1162922/lmx2582-lmx2582

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2594

我有一个2594 EVM 和加载寄存器的 TICS Pro 控制板、工作正常。 我正在考虑使用 LMX2582进行定制设计。  以下是我的问题:

1) 1)能否使用具有相同连接器接口的 TICS Pro 软件使用 LMX2582对定制设计进行编程?

2) 2)如果第一个问题的答案是肯定的、我能否断开定制设计中的串行连接器、寄存器和操作将保持正常工作?

3) 3)在使用 LMX2582的定制设计上加载寄存器的推荐方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.是的

    2.是的。 确保您的电路板将 LMX2582的 CE 引脚连接到 Vcc、这样、如果您取出串行连接器、LMX2582将不会断电。  

    3.如果您的电路板具有 MCU、则可以使用它对 LMX2582进行编程。 如果没有、则在电路板上添加串行连接器、并使用 USB2ANY (或 LMX2594 EVM 随附的 Reference PRO)+ TICS Pro 对 LMX2582进行编程。