This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:零 ppm 误差

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1162898/cdce925-zero-ppm-error

器件型号:CDCE925

在数据表和 Clock PRO 软件中、它提到输出时钟具有零 ppm 误差、这意味着什么? 这是否意味着输出时钟与输入时钟信号具有零相移? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的10MHz 输入信号与另一个1sec 信号相比具有0相移、我希望生成的921.6KHz 信号与1sec 信号相比也具有0度相移、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    这是可行的。

    您的输入是否来自信号发生器;您是否将10MHz 输出参考信号连接到您的实验室设备? 如果是、您的输出信号应具有接近0ppm 的误差。  

    此致、  

    维森特