This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:使用该器件驱动长 FPC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1162872/lmk1c1102-driving-a-long-fpc-with-this-part

器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件:LMK1C1104

我有一个需要通过300mm FPC 驱动24MHz 时钟的应用。 设计不是很好、但我们很喜欢。 这是适合此应用的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我针对 LMK1C11XX 系列运行了20英寸布线的快速信号完整性。 它似乎适用于您的频率情况。 我看不到任何问题。  

    您也可以在网站上使用 LMK1C1104器件 IBIS 模型来验证这些模型。  

    请注意、我假设电缆阻抗为50欧姆。 在您的案例中、我不确定 FPC 电缆阻抗。 如果电阻为100欧姆或更高、则可以预期过冲。

    使用  Hyperlynx 在 VDD = 3.3V 模型参数时的20英寸传输线。  

    输出  

    您还可以使用以下 IBIS 模型检查终端是否有其他电缆类型。

    LMK1C11XX IBIS 模型

    最棒的

    阿西姆