This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:引脚配置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102, LMK1C1103, LMK1C1104, CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/909186/lmk1c1102-pin-configuration

器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件: LMK1C1103、 LMK1C1104、 CDCLVC1103、 CDCLVC1102.

您好的支持团队。


请告诉我 LMK1C1102和 LMK1C1103的"引脚配置"。


SNAS791A 的第3页仅提及 LMK1C1104。


此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    这些器件的引脚配置与 CDCLVC1103和 CDCLVC1103相同:

    我们将在下一个数据表修订版中更新 LMK1C1102、LMK1C1103的引脚配置。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、
    感谢您的支持。

    我已检查"修订版 B"和新"引脚配置"的更新。

    此致、
    DIE-K