This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:输出相位与输入1PPS 同步

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/903087/lmk05028-output-phase-synchronization-to-input-1pps

器件型号:LMK05028

您好!

我的目标是创建同步低频时钟(1Hz、100Hz)。 1000kHz)、在2个(或更多)不同的卡上、 在每个卡上使用来自 GPS 模块的1PPS 信号

我的设置

- LMK05028

-输入2:1PPS

- DPLL1:参考带宽0.008Hz、TCXO-BW 40Hz

- XO 48MHz、OCXO 10MHz +/-10ppb

输出7:1Hz、ZDM 使能

我希望输出7和输入2的相位 是确定性 的、但我无法实现这一点。  

请帮助 mee2e.ti.com/.../OUT7_5F00_1PPS_5F00_ZDM.tcs 配置 LMK05028 以实现这一点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    什么是故障机理、或者您说什么我无法"做到这一点"? 输出相位是否与输入不是确定性的? 那么、输出相位会移动吗? 您是否在示波器上查看这两者?  

    从您的驱动器文件中、我看到您已同时启用 DPLL1_ZDM_EN 并选择了 DPLL1_ZDM_OUT7、这是正确的。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输出相位锁定、如下图所示。 黄色轨迹线为1PPS 输出、示波器由输入1PPS 触发。 显示模式持久性。

    但是、下图中的输出相位确定性与输入是在 eachpower 加电时输出相位与输入相位。

    1加电

    2#加电

    3#加电

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、我更好地理解了、状态回读是否表示在捕获第一个图像期间锁相? 在持久性模式下、当锁相时、输出会移动? 器件上是否有任何温度变化?

    在图2 - 4中、输出相位是不确定的、对吧? 每个下电上电周期的输出都在不同的位置出现。 器件是否锁相? DPLL 锁定后零延迟模式相位校正。 因此、初始时将有一个输出、这是复位时产生的不确定/随机输出、因为 APLL 锁定后输出将立即可用。 一旦 DPLL 锁定、输出相位将更正为零延迟模式位置、该偏移应在锁定后每次都相同、而不是 DPLL 锁定前在复位后测量的初始偏移。  

    谢谢、此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在第一个图像中、回读指示仍为 LOPL (即使在30分钟操作后也是如此)。 输出稳定且不会移动。 因为我使用来自模块 GPS 的1PPS 来触发、而来自模块 GPS 的1PPS 具有+-50ns 抖动、因此正常。

    是的、在图2-4中、相位 是不确定的、即使在30分钟后、我也无法获得相位锁定、输出稳定且不会移动。

    您能否在实验室中尝试使用 TCS 文件或创建 TCS 文件、以便我可以尝试设置  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在当前情况下、访问实验室的权限极其有限。  

    LOPL 问题可能与检测设置有关、因此必须监控状态通道上的 Ndiv 和 Rdiv、并查看它们是否稳定且相移为0度或180度。 当退出复位时、您是否观察到这些信号在周围移动、然后稳定在一个稳定的位置? 然后、我们可以修复检测级别、以确保 LOPL 标志正确响应。  

    如果 DPLL 未锁定(相位和频率均锁定)、则将无法实现 ZDM。

    在单独的注释中、您是否设置了相位有效阈值电平、或者该电平是由 GUI 设置的? 目前、它已设置为最大值。 如果该值降低、您的参考是否会失效?  

     谢谢、此致、Amin  

    在主开始页面、参考验证部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如下图所示、我将 T PH_LOCK 设置为800ns、将 T PH_UNLOCK 设置为6000ns、但无法清除 LOPL 标志。

    我监控 Ndiv 和 Rdiv、复位后始终进行180度相移、直到频率锁定(在频率计数器中进行监控)  

    我将  相位有效阈值降低至500ns、输入仍然有效。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、Ndiv 和 Rdiv 在复位后立即进行180相移? 锁定需要一些时间(以秒为单位)、因为它是1Hz 输入、所以我不会预计它在复位后会立即锁定。 有一个注释"直到频率锁定"、频率锁定后是否发生变化?  

    此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项是、再次查看您的图像、我需要确认如何捕获它们。  

    同样、将有一个与输入之间存在不确定偏移的初始输出。 它将出现在随机点。 如果您执行多个循环通电、您将看到它 最初 每次都以不同的方式出现。  

    一旦达到 ZDM、那么输出将校正并移动到无论周期数如何、它将始终处于(指定或接受)的位置。  

    对于您捕获的图像、如果您在复位(或下电上电)后获得初始捕获、则预期它位于不同的位置。

    ZDM 后的捕捉修正是我们期望在同一个运动中进行的。  

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的  、它们在复位后立即进行180相移。 我知道这很奇怪、它可能会使锁相检测器无法正常工作。 我在之前使用 LMK05028 EVM 进行了测试、在复位 Ndiv 和 Rdiv 相位差闪烁后、缓慢地同相、然后在大约15分钟后、LOPL 清零。 但是、使用我们的板无法清除 LOPL。

    锁定后、频率稳定且准确(由频率计数器 Keysight 53220a 监控)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的示波器设置为:

    -绿色轨迹:来自 GPS 模块的1PPS,用作触发器

    -黄色曲线:LMK05028的1PPS 输出

    我尝试通过将锁相阈值设置为最大值并清除 LOPL、然后输出相位对齐接近1PPS 输入来达到该目的。

    因此、我认为我的问题是设置锁相检测器。  

    请设置 EVM 并测试我的 TCS 文件  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、对于1pps、ndiv rdiv 将非常缓慢地移动、因此您可能需要放大以查看步进/移动。   

    如果禁用了 ZDM、这是否会影响 LOPL 行为?  

    是的、如果我们无法修复您的配置、那么我们将在 EVM 实验中进行尝试、但这些结果可能需要更长时间。  

    此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    禁用 ZDM 不会影响 LOPL 行为

    请使用 EVM ASP 对其进行测试

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您能否加载此1pps 文件并查看 DPLL 是否锁定? 这不是您的具体情况、但至少我们可以了解您的设置是否有问题。

    此致、

    Amin

    e2e.ti.com/.../3286.IN1PPS_5F00_LMK05028_5F00_0124B_5F00_2019.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我加载了 TCS 文件、DPLL 锁定、LOPL 和 LOFL 被清除。

    我看到 TCS 中的锁相阈值大于我的设置。 我想为什么我的设置无法清除 LOPL。  

    但我认为、当锁相阈值应该较小时、例如~100-200ns 取决于输入1PPS 抖动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、由于 Covid19获得进入实验室的许可非常麻烦、但我将在下周内进入实验室测试您的配置、并希望提供满足您要求的.TCS 文件。  

    此致、  

    Amin