您好!
我们想问一个有关 CDCI6214的问题。
我们有时会遇到无法正确写入 EEPROM 页值的问题。
您能检查我们的编程程序吗?
CDCI6214引脚设置
- REFSEL:低电平
-ROMSEL:高电平
访问流程为:
为 CDCI6214加电
应用 RESETN=低电平
应用 Resfel=低电平、EEROMSEL=高电平
应用 RESETN=高电平
使用 I2C 接口使用地址0x76配置器件
6.准备由64个字组成的 EEPROM 映像
使用 EE_LOCK 0x05解锁 EEPROM 以进行写入访问
将初始地址偏移量写入地址 bit_field。 将0x00写入 NVM_WR_addr。
通过将映像中的每个字写入 NVM_wr_data、从地址0到63循环浏览 EEPROM 映像。
10.掉电/上电 CDCI6214
此致、