This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:调制器问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/909466/lmx2594-modulator-questions

器件型号:LMX2594

您好!

 这是 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/907072上的续篇

设置 DEN = 10000确实改善了行走毛刺、但结果降低了毛刺性能。

您能回答以下问题吗?

1.如果两个 LO 都使用小数值、那么行走毛刺是否更容易受到影响?

2.使用 DEN 值时、调制器的阶数是否会有所不同?

3.它们是否应该在所有小数值上使用 DEN = 10000?

4.在合理的数字下使用较大的 DEN 可以提高杂散性能吗?

5.一阶和三阶调制器提供了更好的杂散性能,而二阶调制器则不是很好。 这是典型的吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在5750MHz 输出时、当 DEN = 10000时、杂散频率应为50MHz、我不希望杂散电平在此频率下处于高电平。 测得的杂散水平和频率是多少?

    在回答其他问题之前、我需要更多具体的使用信息。 例如、目标频率、相位噪声和杂散要求等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调谐频率= 5750MHz

    LO 频率= 14750MHz。 但目标是在特定频率范围内以1MHz 步长使用 LO。

    杂散最小规格=-60dB。 LO 似乎不符合此规格。 欢迎您提出有关如何改进的任何想法。

    10kHz 偏移时的相位噪声规格=-106dBc/Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在11GHz 以上、我们无法达到目标相位噪声。

    对于1MHz 通道间隔、在7000MHz 和15000MHz 之间、有8000个通道、以确保分数杂散和 IBS 是不可避免的。

    这是我的环路滤波器设计、您可以将其加载到 PLL SIM 中。

    e2e.ti.com/.../e2e.sim

    在实践中、为了在10kHz 偏移时达到目标相位噪声、需要一个超级干净的参考时钟。 PLL 和基准时钟都将在这个偏移频率上产生噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     

    客户提到相位噪声相当接近他们所需的噪声。 请回答以下每个问题。

     

    1.      对于小数反向整数配置、您是否建议 denom 值不同?

    2.      在10、000处运行小数和在最大值处运行整数是否合理?

    3、      小数的计算值是否为10万,因为这个数字是合理的,对杂散有帮助?

     

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    一般而言、我们不需要不时更改 DEN。 合理 DEN 适用于整数和分数通道。 不合理的 DEN 可能有助于减少分数通道中的杂散、但可能会损害整数通道。  

    如果您的应用只需要几个频率通道、为了优化性能、也许有必要为每个通道提供稍微不同的配置。 由于在本例中、您有8000个通道、因此最好为所有通道保持相同的 DEN。 我们还应该为 DEN 使用合理的数字。