This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:为什么 GUI TICS Pro 中的 CHGing 持续时间?

Guru**** 2939630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906657/lmx2491-why-duration-are-chaging-in-gui-tics-pro

器件型号:LMX2491

大家好、

我的客户使用 LMX2491并使用 GUI "TICS pro"进行评估。

但我们看到 GUI 中的持续时间值在不断变化、如下图所示。 你认为这是不是正常的吗? 导致该间隙的原因是什么?

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    当持续时间设置为高于特定频率设置允许的最大值时、该数字会发生变化。

    它更改为的持续时间是允许的最大持续时间。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    客户将持续时间设置为120us。 但芯片实际运行时间不 等于120us、而120us 正在发生变化。

    您说"持续时间设置高于特定频率设置所允许的最大值"的理由是合理的。

    那么、如何设置 持续时间呢? 什么是特定的频率设置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    我的意思是、当您更改 FPD 时、软件自动更正输入的持续时间的值也将更改。

    谢谢、

    Vibhu