大家好、
我们收到了一位客户关于 GUI 中使用的计算/公式的询问。 这是他的询问。
我在其中一个电路板中使用 CDCM6208V2时钟芯片。 定义为将所有7个频率用于不同的目的。 我看到了评估板附带的 GUI。 GUI 可根据我们所需的输出频率完美地计算 VCO 频率、预分频器值、乘法器和除法器。 我正在寻找用于我的应用的计算/方程。 是否有可能获得这些?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们收到了一位客户关于 GUI 中使用的计算/公式的询问。 这是他的询问。
我在其中一个电路板中使用 CDCM6208V2时钟芯片。 定义为将所有7个频率用于不同的目的。 我看到了评估板附带的 GUI。 GUI 可根据我们所需的输出频率完美地计算 VCO 频率、预分频器值、乘法器和除法器。 我正在寻找用于我的应用的计算/方程。 是否有可能获得这些?
此致、
Danilo
您好 Danilo、
请通知您的客户、无需 EVM 即可使用 TICS Pro 软件 GUI 来计算 VCO 频率、分频器、预分频器值等 这是计算这些值并确保所有值都在器件规格范围内的最有效方法。 如果没有 EVM、软件将在演示模式下运行、仿真方式与实际使用的 EVM 相同。 将正确生成正确的值和寄存器设置、并可导出/保存以供使用。
如果客户仍需要更多信息、请告知我。
此致、
Adam
尊敬的 Adam:
我向 客户发送了指向 TICS Pro 软件 GUI 的链接、他有进一步的询问。
"使用 GUI 时有几个问题。 由于我们正在编写用于测试环境的 CDCM 驱动程序、因此我们无法在单独的 GUI 中手动输入所需的值、因此我们需要编写脚本才能执行该操作。 其次、我们的程序位于 Linux 环境中。