This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:GUI 中使用的计算或公式

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/907194/cdcm6208v2g-calculations-or-equations-used-in-the-gui

器件型号:CDCM6208V2G

大家好、

我们收到了一位客户关于 GUI 中使用的计算/公式的询问。 这是他的询问。

我在其中一个电路板中使用 CDCM6208V2时钟芯片。 定义为将所有7个频率用于不同的目的。 我看到了评估板附带的 GUI。 GUI 可根据我们所需的输出频率完美地计算 VCO 频率、预分频器值、乘法器和除法器。 我正在寻找用于我的应用的计算/方程。 是否有可能获得这些?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请通知您的客户、无需 EVM 即可使用 TICS Pro 软件 GUI 来计算 VCO 频率、分频器、预分频器值等 这是计算这些值并确保所有值都在器件规格范围内的最有效方法。 如果没有 EVM、软件将在演示模式下运行、仿真方式与实际使用的 EVM 相同。 将正确生成正确的值和寄存器设置、并可导出/保存以供使用。

    如果客户仍需要更多信息、请告知我。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我向 客户发送了指向 TICS Pro 软件 GUI 的链接、他有进一步的询问。

    "使用 GUI 时有几个问题。 由于我们正在编写用于测试环境的 CDCM 驱动程序、因此我们无法在单独的 GUI 中手动输入所需的值、因此我们需要编写脚本才能执行该操作。 其次、我们的程序位于 Linux 环境中。

    由于我们在自己的电路板中使用 CDCM 芯片、因此我们需要编写驱动程序来控制它。 驱动器需要知道乘法器、分频器值、以便为我们想要的一组输出频率计算 VCO 频率。 CDCM 数据表中有一些公式、但它没有明确说明如何计算最优值。 由于 TI 的 CDCM GUI 在其中使用这些计算、我想知道是否可以向我们提供这些计算。  
    我们无法使用 GUI、因为我们在 Linux 环境中运行、而且我们的驱动程序在没有人工干预的情况下也无法与 GUI 通信。"
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的回复和所有详细信息。 这肯定有助于我更好地了解情况、我可以看到客户的需求。

    我目前正在调查这种情况、以确定是否可以发送这些方程。 我将在周五 PST 的下班前跟进另一个帖子。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    由于此特定案例的独特性、我建议我们将对话移至电子邮件、以便进行更详细的讨论。 我已在 E2E 上向您发送了朋友请求。 请接受此请求、以便我们可以开始此过程。

    最棒的


    Adam