This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:TICS Pro:当前消耗量"menu"未显示

Guru**** 2814525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMX2582, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/909472/lmk04826-tics-pro-current-consumption-menu-not-shown

器件型号:LMK04826
主题中讨论的其他器件: LMX2582LMK04208

我正在尝试使用 TICS Pro 计算设计的电流消耗(基于 LMK04826)。 但菜单项不会显示在左窗格中。 它仅显示:

如果我选择不同的 PLL 芯片(如 LMX2582、LMK04208)、也不会显示该图。

出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    目前、我们只有一些 TICS Pro 器件配置文件支持电源电流估算。

    我相信、LMK0482x 系列器件确实有可用的电流计算器、但我们可能意外地恢复到器件配置文件的早期版本、而未意识到这一点。 我不确定 LMK04208;我有一些开发文件、建议我们开始实施电流计算器、但实施不完整。 LMX2582在 TICS Pro 中没有电流估算功能。

    e2e.ti.com/.../LMK04826B_5F00_v3.2.1_5F00_CurrentCalc.zipI已附加一个 zip 文件、其中包含 LMK04826的用户器件配置文件、其中包含电流计算器。 安装用户设备的说明如下:

    1. 将 zip 文件保存到您的计算机
    2. 打开 TICS Pro
    3. 在"Select Device"(选择设备)菜单中、单击"Import User Device"(导入用户设备)
    4. 选择您保存的 zip 文件
    5. 从"Select Device"(选择设备)菜单中、现在可以在"User Devices"(用户设备)菜单选项下访问用户设备

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek、

    它正在工作!!