This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:初始化是否需要使用 R0校准两次?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/908678/lmx2572-does-initialization-require-calibrating-with-r0-twice

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我严格按照最新数据表建议对 LMX2572进行编程:

1.为器件加电并确保所有电源引脚处于正确的电平。

2.如果 CE 为低电平、则将其拉高。

μs 500 μ s、使内部 LDO 稳定。

4.确保一个有效的基准时钟被施加到 OSCin 管脚上。

5、将寄存器 R0编程为 RESET= 1。 这将确保所有寄存器复位为默认值、此位自清零。 写入0x219A  

6.在序列寄存器 R125、R124、R123、...、R1中编程、然后 R0 <-将0x2198写入 R0

寄存器值从 TICSPro 导出。

但是、我发现在执行此过程后、某些器件永远不会声明 LOCK (R110)、直到 R0被第二次写入(0x2198)。
与 LMX2594类似的器件、数据表要求对 R0进行第二次写入、并且根据此论坛中的其他文章、某些器件在首次 R0写入之前不会打开其内部 LDO、因此需要对 R0进行第二次写入。

TICSPro 似乎起作用、因为在写入寄存器之前设置和清除复位按钮的操作提供了第二次 R0写入(第一次写入当复位被清除时、第二次写入在寄存器写入序列的末尾)。

这似乎与温度相关。

您可以确认此要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否确认它确实是解锁的?

    请确保引脚3、27和33上具有建议的去耦电容器。 此外、请确保遵循数据表表表的表144中的建议设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定确认解锁意味着什么。 R110表示已解锁。 它保持解锁状态、我已经等待了10秒、然后在第二次写入 R0时立即锁定。

    去耦合根据数据表进行。

    设置从 TICSPro 导出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    看起来可能存在一些差异、某些器件需要第二次写入 R0以确保锁定。 感谢您的反馈、我们将再次检查、如果需要、我们将更改数据表以建议写入两个 R0。