This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:输出功率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/909554/lmx2572-output-power

器件型号:LMX2572

支持、

LMX2572数据表下的图165提供了不同电源设置下的输出功率。  在以50欧姆为端接的相对引脚(评估板方框图)下获取的数据是否不平衡?这些数据是通过平衡-非平衡变压器将 RFoutAP 和 RFoutAM 相加而获取的?

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它是在单端输出、未使用的引脚 μ 50Ω 端接的情况下获得的。